Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
igus humanoid wins the first RoboCup Design Award06/08/2015
In late July 2015, the robot developer Flower Robotics Inc. in Hefei, China, organised the inaugural RoboCup Design Award within the scope of the RoboCup 2015. The aim was to sharpen the engineers' awareness and mindset in relation to humanoid design. However, the award did not focus so much on the design itself as on the simplicity of the system during use and repairs, as well as the conveyance of identity. The igus humanoid impressed in these areas. The robot's exterior and load-bearing parts were made using laser-sintering. According to Tutsuya Matsui, CEO of Flower Robotics, the judges were impressed by the fact that not only the design but also the manufacturing and servicing of the robot would be suitable for potential mass production. |