Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
兼顾低成本与耐用性:igus装配电缆还推出了经济型11/08/2016
在全球14个国家根据24个制造商标准生产新的装配电缆并选配原装接头 运动塑料专家igus推出的“readycable”表示装配电缆,包含4,000多种预装配电缆选择,这些都是基于所有主要制造商的标准。igus现在用chainflex M高柔性电缆进一步扩展了驱动电缆范围系列,并提供了多种预装配选项,如指定长度(精确到厘米),并包括接头。这种经济型的电缆系列适合中等负载的运动应用,最高可完成五百万次往返运动,价格便宜约60%。 可直接连接的电缆在交付后即可使用——这是生产装配电缆的简单原则,按所需长度1件起订,无最小订购量,igus也不收取任何附加费用。igus在超过4,000种chainflex预装配高柔性电缆系列的基础上增加了低成本的chainflex M高柔性电缆并匹配了接头,符合24个制造商的标准。该系列比igus其他目录电缆便宜约60%,同时也拥有36个月的使用寿命保证。igus装配拖链和装配电缆主管Christian Stremlau表示:“预装配的chainflex M高柔性电缆提供高性价比的解决方案,可完美适用于重载循环以及速度和加速度方面有中等要求的应用。用户现在可在更多产品中选择更适合自己应用且最便宜的电缆。”电缆大部分装配工作都是通过机器完成的,因此可实现最高的品质标准。这样可提升装配电缆的生产速度,并增强它在应用流程中的可靠性。使用新的装配电缆查找器2.0 ( www.igus.eu/readycable-finder)可轻松找到所需的合适产品。客户可在此选择合适的驱动电缆,指定所需的长度,然后订购。输入电动机制造商的零件号就能立即显示出igus与之匹配的电缆,配置更加简单。 全球化的装配电缆——36个月的质保承诺 为确保快速、有针对性的交付,igus已大幅提升了其在北美、亚洲和欧洲的生产和装配能力。由此,客户可从igus全球14个仓库和装配中心快速准确的获得满足其应用需求的产品。与所有电缆一样,igus也为chainflex M高柔性电缆产品系列的装配电缆提供36个月的使用寿命保证。这意味着,在持续运动应用中多达500万次往返运动的功能可靠性得以保障。与常规产品一样,电缆在24小时内发货,精确到厘米,无剪切费用,1件起订,无任何最小订购量附加费。 |