Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Small effort, big result! Roll energy chain systems up to 100 metres easily by hand31/08/2015
igus offers reliable, tested energy chains and cables for use in chains as well ready assembled systemsknown as readychains. Especially for long travels, such systems not only saves time in assembly, but primarily offer predictable reliability as well. Customers can rest assured that they are getting a preassembled complete system in which all components are matched to one another for the movement. The new rolling rack now makes the transport and installation of these readychains even easier. The ready assembled chain is rolled up on a drum, which is then mounted on a steel rack. The rolling rack can be easily transported by a forklift to the desired location, and can be unreeled there by just one person. Moreover, transport rollers are available, which make the positioning of the e-chain on the application yet easier. The rolling rack is reusable and as a system is individually adaptable to chain type and reel size. |