Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
chainflex bus cables save costs with new 300V UL approval15/08/2020
The Underwriters Laboratories (short: UL) is an independent organisation in the USA that tests various products for their safety. The regulations with regard to fire protection are very high. Only tested products receive the UL certificate which guarantees easy distribution of the machines and systems worldwide. With regard to cables, the UL stipulates that all cables with different voltage classes in an energy supply system must always be mechanically separated from one another. As a result, the design department has had to spend a lot of time and costs in the designing of the energy chain. To reduce this expenditure and improve technology, igus has now increased the 30V UL voltage to 300V for its CF888, CFBUS.PVC, CF898 and CFBUS.PUR chainflex bus cables and received the UL certificate. This means that cables with the same voltage level can be laid directly next to each other. It is now no longer necessary to separate the cables. "And that can reduce the size of the chain and cut down on the installation work required for separators", explains Rainer Rössel, Business Unit Manager for chainflex cables at igus.
|