Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
任意方向安全引导管线:igus 新拖链采用“动态销”设计09/11/2018
igus 为实现新的机器设计理念,新开发出了带伸缩销的 lokchain 拖链 igus 新型的 lokchain 拖链系统的目标是自动提高各个方向的运行可靠性。这有助于在众多动态应用中探索出全新的动力、数据和介质传输模式的潜力。自动伸缩销将拖链牢牢地固定在导向装置中,从而诞生了可以应用在垂直、悬挂和圆周运动中的全新解决方案。 无论是高科技还是低技术应用,igus 一直致力于研究创新的拖链解决方案,以满足工业应用对灵活性、可靠性和低成本的特定要求。为此,运动塑料专家 igus 开发出了 lokchain 拖链,它采用了全新的设计理念,包含带有自动伸缩销的拖链和用于动态引导拖链的紧凑型导槽,可以实现拖链系统的悬挂、垂直和侧面安装及使用,即使有横向加速也不例外。 如果导槽分上下层,则可以将 lokchain 拖链分别固定于上下层,以实现长行程应用。此外,lokchain 拖链系统可以应用于垂直圆周应用。例如,在 X 射线扫描仪的旋转 C 臂这种紧凑空间中,lokchain 就是最佳选择。这款拖链的应用非常灵活,利于激发用户全新的机械设计思路。 lokchain 的原理:自动伸缩式支撑销 lokchain 的基本原理很简单,就是集成在侧链中的销将拖链牢牢地固定在导槽中。当链节弯曲到半径位置时,销自动缩回并释放导向装置中的拖链。当链节从半径位置出来并与导槽接合时,销伸出并自动将其自身固定于导槽中。这样就不再需要昂贵的导槽系统了。所以,采用 lokchain 这种解决方案,还可以为机器制造商降低成本。 小弯曲半径亦能实现安静运行和较长的使用寿命 lokchain 的结构设计很特殊,几乎不产生磨损,因此拖链的使用寿命得以延长。在 igus 占地 2,750 平方米的测试实验室里,lokchain 原型通过耐久性测试,成功验证了自己的实力。这款拖链的另一个优点是链节的移动性能,能够确保拖链安全且安静地运行,即使是在小弯曲半径和长行程应用中也不例外。 这款全新的拖链目前处于原型阶段,欢迎您对产品尺寸和设计提出需求。对于您的个性化需求,我们始终欢迎并快速实施——不论是原型、小批量生产,还是大批量生产。 |