Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
减轻重量,提高安全性:经测试适用于飞机的 igus 耐磨工程塑料轴承09/07/2018
轻量化、静音和故障预防是航空部件的一些主要标准。飞机的内部部件还必须符合严格的消防安全标准。目前,运动塑料专家 igus 推出的滑动轴承材料 iglidur G V0、iglidur X、iglidur A350、iglidur H 和 iglidur J350 已经通过独立检测机构测试,符合防火测试标准 FAR CS 25.853 应用 F 第 1a 1 (ii) 部分。根据 UL94 标准,这五种滑动轴承材料被评为 V0 级材料,是飞机上的折叠桌、可调节座椅,以及门和行李舱架铰链等运动应用的最佳解决方案。这五种材料制成的滑动轴承,涵盖了飞机内部设备设计人员所需的各种应用工况:高性价比的全能型 iglidur G V0,符合 FDA 标准的 iglidur A350,具有极低吸湿度的 iglidur J350 和 iglidur H,以及高承载高化学抗性的 iglidur X。 iglidur 滑动轴承:免润滑且轻量化的解决方案 和所有 igus 产品一样,iglidur 滑动轴承完全不需要外部润滑,因为 iglidur 材料中嵌入了固体润滑剂,能够确保 iglidur 轴承安静平稳的运行。 这为用户带来了很多好处——首先,它们的自润滑特性,免去了复杂的维护工作和成本; 其次,装配过程中不需要额外的处理;第三,组件始终保持清洁,这是一个 非常重要的标准,尤其是在飞机内部。 与金属轴承相比的优势——飞行时的每一克重量都很关键 与金属同类产品相比,iglidur 轴承的重量轻了七倍,这在航空航天工业中至关重要。每减轻一千克的重量,航程和效率都能直接得到提升。还有一点也很 重要,它们比金属轴承便宜,而且耐腐蚀。与金属轴承相比,它们也更加灵活,不仅简化了装配,有助于将噪音降至最低,而且边缘应力小,还耐冲击。这在飞机的折叠桌和座椅等应用上,特别具有优势。igus 的高性能塑料兼具了轻量化、免维护和高性价比三大优势。此外,用户可以在 igus 的 50 种材料中找到全面的解决方案,并且所有的材料都符合各种法律和行业特定法规。不论是 需要满足 FDA 和欧盟要求的食品工业、饮用水接触和烟草行业,还是符合一般和特定行业的防火标准,如飞机和铁路技术,用户都可以在 iglidur 轴承中找到最佳选择。 |