Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Plastic pillow block bearings from igus replace metallic solutions and eliminate grease27/03/2018
Pillow block bearings play a central role in the food industry. They are used in the continuously-operating roller conveyors and conveyor belts to ensure that the shafts rotate smoothly under heavy loads. Metallic pillow block bearings require external lubrication, which considerably increases the likelihood of contamination. The process of lubricating metal bearings requires additional time and money, and, more importantly, the combination of external lubricants and corrodible metal does not meet the hygienic requirements of the food industry. Metal bearings also have high friction rates due to their shield and grease filling, which cause the rollers of the conveyor belt to stop rotating and the conveyor to completely wear out. This results in machine shutdown and high downtime costs. |