Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
取り付けるだけで角度調整可能な樹脂製アングルアダプター「ibow」01/06/2017
モーションプラスチック・カンパニー(※)のイグス株式会社(東京都墨田区) は、⼿軽にスピーディーに角度形成できるケーブル用アングルアダプター「ibow(ア イ・ボウ)」を開発しました。コネクタ付きケーブルを取付け後でも簡単に角度付け することができます。コネクタをケーブルから取り外す必要がないため、作業の確実 性が確保されます。ユーザーにとって「ibow」はコネクタコストの低減になるのに加 えて、保管や取付けのコストも削減されます。 「ibow」の取付け方法は、コネクタに添えて、ケーブルを曲げて固定するだけで完 了です。射出成形樹脂で作られた「ibow」は下向き、上向き、横向きなどお好みの角 度で、装置に接続されたケーブルの向きを固定することができます。 「ibow」は後付けできるため、特別なアダプタ無しでケーブルを装置に簡単に取り 付けできます。アングルコネクタよりもストレートコネクタの方がはるかに低コスト であり、コネクタ自体も1種類で済むことと、組付けに特別な技術が不要であることに よりハーネスコストが削減できることが大きなメリットになります。ユーザーは、1種 類のコネクタをハーネス済みレディーチェーン(※※)として購入し、接続する装置 ごとに最適な角度で後からアングルアダプターを付けることができるのです。これに より、処理や保管の費⽤が削減されるだけでなく、何よりもミスを回避できます。 |