Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
实现极高动态和极低噪声运行的拖链05/04/2017
igus公司开发的E6.1拖链系列,适用于极耐磨损的应用需求,例如半导体无尘车间。与之前的E6系列一样,为了确保运行的减震和平稳,连接拖链侧板的是弹性元件,而不是孔销连接方式。因为链节的结构设计和其非常小的节距,可以将多边形效应降至最低,从而使拖链非常平滑地运行。其壁厚设计比E6更窄,在相同的内部尺寸下大约可节省30%的厚度。igus拖链系统总经理Harald Nehring表示:“这种设计原理还具有安静运行和极低振动的优点,噪声分贝只有32 dB(A)。因此E6.1拖链系列不仅可以应用在无尘室中,还非常适用于舞台技术或电视演播室。”同样,也适用于速度高达20米/秒的应用。从现在起,E6.1拖链系列提供四种不同的内高选择,内高在29毫米到62毫米之间。2017年春季,E6.1还会推出更大尺寸,内高为80毫米。 易于操作,快速装配 在E6.1所有尺寸的安装中,横杆都可以沿着内、外半径打开,从而实现快速填充。这样即使拖链已经安装在机器中,也能轻松地添加更多的电缆或软管。几乎所有的横杆都有定位刻度,便于精确布置分隔片位置。当内部高度需求是29毫米时,用户还可以选择订购横杆带旋转打开功能的拖链。这样操作起来更便捷,安装时间也更短。平滑的内腔设计,有效保护了内部电缆和管线,延长其使用寿命。 新闻联系: 王波 市场部经理 易格斯(上海)有限公司 浦东新区外高桥自贸区德堡路11号46号厂房 200131 上海 电话:+86 - 21 - 5130 3134 传真:+86 - 21 - 5130 3233 andywang@igus.com.cn www.igus.com.cn/press 关于易格斯: igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部设在科隆,业务遍布35个国家或地区,全球员工约2,950人。2015年,igus面向运动应用的运动塑料达到5.52亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工程,根据客户需要提供创新产品和解决方案并快速交付。 "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", "iglide", "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur"和"vector"是igus® GmbH/科隆在德意志联邦共和国以及国际一些国家中受法律保护的商标。 |