Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
50 percent lighter: the world's first modular igus hybrid chain made of steel and plastic18/06/2019
Cherry pickers, construction machinery and lifting platforms have an identical challenge to face: a safe and compact vertical guidance of the cables and hoses. For such scenarios, users usually rely on tough and rigid steel chains. However, these are very heavy and difficult to install, and often need to be completely replaced when service or repair is called for. This means immense costs for machine operators and hiring companies due to equipment downtime. igus has now developed a hybrid energy chain especially for high unsupported travels. The supporting chain links of the new energy supply solution are made of steel and ensure high rigidity, whereas the pin/bore connection, the outer links and the crossbars are completely made of a tribologically optimised high-performance plastic. Thanks to the plastic - unlike a steel chain - the user saves 50 percent weight. Compared with a plastic energy chain, the new hybrid energy chain can implement 50 percent more unsupported length. |