Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Looking for spectacular solutions in plastic plain bearing applications20/11/2018
The jury's biggest challenge at the last edition of the manus award two years ago was selecting three winners out of 541 entries from 35 countries. In addition to the three winners – an exoskeleton to facilitate assembly work, a manipulator arm that can be used underwater up to a depth of 500 metres and an ejection mechanism for a research object in space – there were many other exciting applications with plastic plain bearings. From 3D printers and sports equipment up to art sculptures. "This selection of different applications alone illustrates the versatile application potentials of plastic plain bearings," explains Tobias Vogel, Vice President and head of iglidur plain bearings & drylin linear technology, igus GmbH. He succeeds Gerhard Baus as a new member of the jury. Mr. Baus was involved in the last eight editions of the competition as the co-founder since its inception in 2003. Now the application phase for the 2019 manus has begun. |