Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Securely guide hydraulic hoses in the smallest spaces with igus E2 hydraulic chain14/11/2018
Special challenges require innovative solutions. This is particularly true for support legs on many construction machines, such as concrete pumps or mobile cranes, which are characterised by a large variety of models, not least in the components. The safe guidance of hydraulic hoses is of crucial importance here, because they need to provide the machines constantly and reliably even under high mechanical stress and strong weather conditions. Efficient protection is provided by the E2 hydraulic chain from igus. It not only protects the internal cables, but also prevents torsion and bending of the hoses through the predefined minimum bend radius. |