Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Showdown in the test lab: plastic ball bearings compete against metal bearings in the salt water test08/11/2018
The engineers of the igus test laboratory filled a container with saltwater from the sea and heated it to +80 degrees Celsius. Then two bearings were put inside for 120 hours: a classic 2-hole flange bearing made of metal and a xiros flange bearing made of xirodur B180, a high-performance plastic that has been optimised by igus for years in terms of wear and media resistance. Both bearings were not completely covered in the test, but exposed to air in order to trigger the corrosion effect. |