Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
igus直线系统缔造魔术手,实现单人对弈08/12/2017
国际象棋是一种二人对弈的游戏。如果此刻没有玩伴,您可以试试Sebastian Jahn和Julian Kryd开发的Chess Buddy。这个国际象棋机器人是他们在机电学院林茨技术中心的毕业作品。他们的课题目标是设计一种能够在棋盘上走子、悔棋,并且可以识别人类对手走子的机器。机器人的开发和构建都是由两位学生自己完成的。考虑到外观设计,两位工程师决定把机器人部署在棋盘下面。 drylin直线导轨完美缔造魔术手 Julian Krydl和Sebastian Jahn选用的是磁性棋子, 这样就可以通过双轴直线系统搭建的棋盘下的电磁铁来移动棋子。直线系统最初采用的是有噪声的循环滚珠轴承导向装置,但最后Sebastian Jahn还是决定求助于igus的“支持年轻工程师”项目。经过和igus现场服务团队的共同商议,他们最终采用的是两根带有drylin RJMP工程塑料滑动轴承的精密铝轴。工程塑料轴承的免润滑特性,确保了直线系统运行的平缓顺畅。并且采用了Nema 17步进电机来驱动直线系统。为了识别对手的动作,Chess Buddy使用霍尔传感器读取动作。传感器检测磁铁是否被放置在棋盘上,并计算出牵引力。然后,机器人的走子动作由计算机程序控制,并由直线系统实现。根据人类玩家的水平还可以调整机器人的难度,所以这个机器人会是一个非常完美的训练伙伴。 下面的视频演示了Chess Buddy的运作过程: https://www.youtube.com/watch?v=HeY0qGBjjYY 有关igus“支持年轻工程师”项目的更多信息,请访问www.igus.com.cn/yes |