Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Fast, safe automation with new e-chain solution for long travels11/11/2018
A look at modern production reveals that it is impossible to do without robots. This is most obvious in the automotive industry. Be it as a linear, gantry or industrial robot moving on the 7th axis. In confined spaces and in long travels, they always have to work reliably and quickly. A reliable energy and data supply is required here. With the plane-chain, igus has now developed a novel energy chain system for automation that provides maximum fail-safety in applications with high speeds and cycle rates. In the new concept from the motion plastics specialist, an energy chain is mounted flat on its side in a special trough. The advantage here is that the designer saves space due to the low installation height. The convex bathtub shape of the trough allows the E6 series e-chain to travel securely in two recessed channels. The stainless steel trough with its low friction factor ensures a long service life of the chain. For additional sound insulation of the system, a special plastic insulating layer can be used on the outside of the trough. Thanks to the lightweight components, the e-chain solution can be easily mounted below the ceiling for linear robots. |