Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Solar protection for plain bearings: new igus material with enhanced UV resistance09/11/2018
Solar systems as well as other outdoor applications have to function for years often under extreme environmental conditions. This calls for machine components that offer a long service life and prolonged holding times. Furthermore, plain bearings that fulfil their service, for example, in solar tower power plants, parabolic trough power plants or for the mounting of the rotary axis for the panel adjustments, should have the lowest possible costs. For such application scenarios, igus now has an optimised, advanced development of its wear-resistant and durable standard material iglidur J, which is the high-performance plastic iglidur J UV. The new UV-stabilised material is especially suitable for continuous direct sunlight. Like all igus plain bearings, the iglidur J UV plain bearings too, by virtue of their incorporated solid lubricants, are lubrication-free and thus maintenance-free as well as insensitive to dust and dirt. In addition, the long-term mechanical properties of iglidur J UV have been further enhanced. This provides the customer with the ideal material for extremely smooth-running, lubrication-free and long-lasting solar systems. |